Бытовая техника

К бытовой технике предъявляются следующие требования:
- низкий уровень шума
- плавная работа
- длительный срок службы
- высокое качество
- энергосбережение
- низкое трение
- экономия пространства
Подшипники SKF позволяют соответствовать этим требованиям.
Возможность поставки продукции SKF в любую страну дополняется всеобъемлющим техническим сервисом. Для производителей бытовой техники SKF предлагает решения, в которых реализованы знания и опыт, приобретённые за годы исследований и работы в большинстве отраслевых сегментов — от автомобилестроения, аэрокосмической промышленности до лёгкой и тяжёлой промышленности.
Наши решения применимы на всех стадиях производственного цикла. SKF обладает широким техническим опытом и обеспечивает высочайшее качество изготовления продукции и обслуживания клиентов на всех стадиях — от разработки концепции до реализации.
-
Области применения
-
Washing machine
Different design solutions are proposed by washing machine manufacturers: Horizontal axis - front/top loading washing machines, Vertical axis - top loading washing machines
-
Dryer
The efficiency of a dryer is determined by an "energy factor" coefficient which measures the Kg of clothing per Kilowatt-hour of electricity
-
Diswasher
The efficiency of a Dishwasher is measured as the number of washing cycles per Kilowatt-hour of electricity
-
Ventilating fan
Ventilator fans are used in many home appliances for air circulation. There are two categories: celing fans and other domestic fans
-
Room air conditioning
Room air conditioners can be divided in two categories: window and portable air conditioners and split-system air conditioners
-
Boiler
A boiler is a water containing vessel which transfers a fuel source into steam
-
Refridgerator and freezer
Refrigerator and freezer are common houseold appliances
-
Food processors
Conventional food processor usually includes a base that is adapted to support a container containing food to be processed
-
Range hoods
In every cooker hood there is an electric motor that has to rotate at high speed and low noise
-
Floor Polisher
The development of compact motors and cleaning tools has increased the use of floor polishers both in industry and in the home
-
Vacuum Cleaners
Vacuum Cleaner manufacturers are driven by consumer needs for increased efficiency, more compact and value for money devices
-
-
Требования