Cursos para Soluciones de capacitación SKF
Conocimientos sobre confiabilidad impartidos según su conveniencia

Los cursos de esta categoría abarcan una amplia gama de temas asociados con los problemas de confiabilidad y mantenimiento. Están organizados en torno a los cinco aspectos siguientes del modelo de Optimización de la eficiencia de activos (AEO) de SKF.
- Haga clic en para acceder al conjunto completo de cursos de aprendizaje en línea.
- En primer lugar, debe registrarse y/o iniciar sesión.
- Una vez que se haya conectado, simplemente siga las instrucciones.
Cursos de aprendizaje en línea ofrecidos:
Fase | Curso | Descripción |
---|---|---|
Cursos de mantenimiento y confiabilidad | Nociones básicas sobre Optimización de la eficiencia de activos (MS 100) | Un curso introductorio sobre la Optimización del mantenimiento |
Nociones básicas sobre evaluación (MS101) | Una introducción general al tema de la evaluación de la eficacia del mantenimiento. | |
Mantenimiento de la confiabilidad proactivo (MS113) | Un proceso dinámico para eliminar las fallas mecánicas recurrentes. | |
Confiabilidad dirigida por operarios | Una introducción al concepto de confiabilidad dirigida por operarios (operator driven reliability, ODR). | |
Revisión de la estrategia de mantenimiento (MS130) | Una introducción al Mantenimiento centrado en la confiabilidad (Reliability Centred Maintenance, RCM). | |
Mantenimiento basado en la condición | Nociones básicas sobre vibración | Una introducción a muchos de los términos básicos asociados con el monitoreo y el análisis de vibraciones. |
Nociones básicas sobre termografía (WI130) | Una introducción a muchos de los términos básicos asociados con la termografía por infrarrojos y la ciencia en la que esta se basa. | |
Gestión de la lubricación | Este curso analiza la importancia de las buenas prácticas de lubricación y habla sobre 10 aspectos fundamentales que deben incluirse en un programa de gestión de la lubricación eficaz. | |
Analizador de la condición de la máquina SKF (PT01-MCA) | Este curso presenta el Analizador de la condición de la máquina SKF y su aplicación para evaluar la condición de la maquinaria giratoria. | |
Procesos de control del trabajo | Gestión y optimización del inventario de repuestos (WC130) | Este curso le presenta la terminología, los procesos y las actividades asociados con la gestión de piezas de repuesto e inventario. |
Mantenimiento proactivo | Clasificación de daños en los rodamientos | Una introducción básica a la clasificación de daños en los rodamientos, conforme a la norma ISO15243:2004. |
Nociones básicas sobre alineación de ejes (WE140) | Este curso interactivo ofrece una introducción al tema de la alineación de ejes, desde sus principios básicos. | |
Nociones básicas de equilibrado (WE150) | Este curso ofrece una introducción básica al equilibrado en el terreno desde sus principios básicos. |
Un enfoque personal en un entorno virtual
• Estos cursos de aprendizaje en línea están diseñados para introducirlo en el tema. Están diseñados para complementar la cartera de cursos de capacitación presencial del programa Soluciones de capacitación SKF ofrecidos por las unidades de servicios de SKF locales.
• Los participantes en los cursos tendrán la oportunidad de interactuar con un tutor mediante la función "consultar al experto", a la que se accede desde cada módulo de capacitación.
• Cada curso cuenta también con un foro de apoyo especializado, que permite a los participantes interactuar con otros alumnos y expertos en la materia para mejorar aún más su experiencia de aprendizaje.
Para obtener más información, consulte las páginas web de SKF en su idioma local (consulte "Servicios/Capacitación de clientes").