Rodamientos en las posiciones fija y libre
Los soportes SNL y SE se pueden utilizar tanto para rodamientos en la posición fija como libre.
Los soportes están mecanizados, como estándar, para rodamientos en la posición libre. Los rodamientos en la posición fija, así como los rodamientos de rodillos toroidales CARB, deben fijarse al soporte en ambos lados con anillos de fijación. Los anillos de fijación se indican en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico.