Métodos de fijación
Se puede elegir entre cinco métodos diferentes para fijar una unidad de rodamientos Y SKF sobre un eje:
-
Prisioneros (fig. 1)
Por lo general, este método de fijación se utiliza en aplicaciones en las que el eje alterna la dirección de giro. Permite un montaje y desmontaje muy sencillos, aun en espacios limitados. -
Anillo de fijación excéntrico (fig. 2)
Aun cuando este método se utiliza, preferentemente, en aplicaciones en las que el eje gira solo en una dirección, se puede utilizar para direcciones alternantes también, especialmente cuando las cargas, las velocidades y las aceleraciones son bajas. -
Tecnología de fijación SKF ConCentra (fig. 3)
Este método patentado permite una fijación realmente concéntrica sobre el eje. Es adecuado para sentidos de giro tanto alternantes como constantes. -
Fijación mediante manguito adaptador (fig. 4)
Este método permite una fijación concéntrica de la unidad de rodamiento Y en el eje y es apropiado para sentidos de giro tanto alternantes como constantes. -
Ajuste de interferencia (fig. 5)
Este método de fijación se recomienda para aplicaciones en donde la dirección de la carga es alterna y donde un funcionamiento sin inconvenientes es un parámetro clave. El uso de un ajuste de interferencia es únicamente posible para los rodamientos Y en las series 17262..-2RS1 y 17263..-2RS1. Estos rodamientos y los soportes requeridos se deben pedir por separado.