Diseño de las disposiciones de arandelas axiales
Las arandelas axiales son ventajosas, incluso cuando las cargas axiales son ligeras y la superficie no es adecuada para soportar el empuje, ya sea porque el material o su acabado son inadecuados. Para los ejes que necesitan apoyo radial y fijación axial, se puede utilizar una combinación de cojinete de fricción (Diseño de disposiciones de cojinetes de fricción) y una arandela axial (fig. 1), en función de la magnitud de la carga axial. La arandela axial se coloca, por lo general, en un rebaje del soporte (fig. 1) y se asegura mediante un pasador o prisionero para evitar que gire. Las cabezas de los tornillos o pasadores deben rebajarse hasta, al menos, 0,3 mm por debajo de la superficie de deslizamiento y se debe apoyar toda la superficie de la arandela axial. La superficie de contacto también debe cubrir totalmente la superficie deslizante de la arandela axial de material compuesto. Si, por alguna razón, no se puede proporcionar un rebaje en el soporte, la arandela axial puede fijarse al soporte mediante dos pasadores o tornillos (fig. 2) o mediante encolado. Las dimensiones apropiadas para este tipo de fijación se proporcionan en la tabla de productos.