Desmontaje
Rótulas esféricas
Si las rótulas van a ser reutilizadas tras haber sido desmontadas, se requiere la misma atención y cuidado que a la hora de montarlas. La fuerza de desmontaje requerida siempre se debe aplicar al aro que se desmonta. SKF ofrece una variedad de extractores diferentes para diversas aplicaciones. Si el eje está mecanizado previamente para adaptarse a los brazos del extractor, se puede usar un extractor de dos o tres brazos (fig. 1).
En otros casos en los que hay suficiente espacio detrás del aro, se puede usar un extractor de cuchillas, como la serie SKF TMBS (fig. 2). Para las rótulas grandes con un ajuste de interferencia, el desmontaje se facilita considerablemente si se usa el método SKF de inyección de aceite (fig. 3). Al diseñar la disposición del rodamiento, se deben proporcionar los conductos de aceite y las ranuras de distribución (Diseño de las disposiciones de rodamientos).
Las rótulas pequeñas se pueden desmontar usando una dolla de montaje o un trozo de tubo aplicado al aro exterior. Para las rótulas más grandes con ajuste de interferencia, se debe usar una prensa mecánica o hidráulica cuando sea posible. También es posible desmontar una rótula del agujero del soporte calentando rápidamente el soporte sin calentar el aro exterior de la rótula en ninguna medida.
Cabezas de articulación
Para desmontar las cabezas de articulación, se debe aflojar la tuerca de fijación que asegura el vástago y, si es posible, se debe desatornillar la cabeza de articulación de la varilla o el tubo. Luego, la cabeza de articulación se puede desmontar del eje o pasador de la misma forma que la rótula, p. ej., con un extractor o una prensa.