Redondeo de valores
Diámetros del resalte
Las dimensiones de los diámetros del resalte de los rodamientos radiales se redondean hacia arriba o hacia abajo hasta un nivel adecuado para las aplicaciones de maquinaria general. Las dimensiones del diámetro del aro interior se redondean hacia abajo, mientras que las del aro exterior se redondean hacia arriba.
Capacidades de carga y velocidad, y carga límite de fatiga
Los valores de estos parámetros se redondean hasta un nivel que se ajuste a la precisión de los cálculos en los que se van a utilizar.
Masas
Las masas se redondean hasta aproximadamente ±5% del valor real. No incluyen el peso de ningún embalaje.
Temperaturas
Las temperaturas se redondean, por lo general, hasta 5 °C y se presentan en ambas unidades (°C y °F). Debido al redondeo, los valores de temperatura pueden no coincidir al utilizar fórmulas de conversión de unidades.