Rodamientos de rodillos toroidales CARB

Los rodamientos de rodillos toroidales CARB tienen una hilera de rodillos largos, ligeramente abombados y simétricos, y perfiles de los caminos de rodadura toroidales (fig. 1). Son rodamientos libres y soportan exclusivamente cargas radiales. Los rodamientos CARB se suelen utilizar para reemplazar el rodamiento de rodillos a rótula del lado libre en una disposición de rodamientos del lado fijo/libre.
Características de los rodamientos
-
Soportan desalineaciones
Los rodamientos CARB son autoalineables como los rodamientos de rodillos a rótula o los rodamientos de bolas a rótula (fig. 2).
-
Soportan el desplazamiento axial
Los rodamientos CARB compensan la dilatación térmica del eje como los rodamientos de rodillos cilíndricos o los rodamientos de agujas (fig. 3).
-
Amplia gama de series de dimensiones
Los rodamientos CARB están disponibles con las mismas dimensiones principales que los rodamientos de rodillos a rótula, rodamientos de bolas a rótula, rodamientos de rodillos cilíndricos y rodamientos de agujas correspondientes (fig. 4) -
Larga vida útil
El perfil especial de los rodillos evita picos de tensión en los extremos de los rodillos (fig. 5). -
Baja fricción
Los rodillos autoguiados mantienen bajos los niveles de fricción y calor por fricción (fig. 6).
-
Mayor resistencia al desgaste
Todos los rodamientos CARB son rodamientos SKF Explorer mejorados.
-
Bajo nivel de ruido
Los rodamientos CARB pueden reducir los niveles de ruido y vibración, por ejemplo, en máquinas papeleras y ventiladores.
Larga vida útil del sistema de rodamientos
Los rodamientos CARB ofrecen beneficios en las disposiciones de rodamientos autoalineables (fig. 7). Con un rodamiento CARB en la posición libre, no existen fuerzas axiales internamente inducidas, lo que da lugar a múltiples beneficios:
- La menor carga prolonga la vida útil.
- Los rodamientos funcionan a temperaturas más bajas, el lubricante dura más y pueden prolongarse los intervalos de mantenimiento.
- Se reducen los niveles de ruido y vibración.
Obtenga más información sobre la disposición de rodamientos autoalineables SKF en este video (4 minutos).