Diseños y versiones

SKF ofrece rodamientos axiales de rodillos cilíndricos en diferentes series:

  • Rodamientos de las series 811 y 812 (fig. 1) con una hilera de rodillos
    Se utilizan, principalmente, en aplicaciones donde los rodamientos axiales de bolas no cuentan con suficiente capacidad de carga.
  • Rodamientos de las series 893 y 894 (fig. 2) con dos hileras de rodillos
Rodamientos de simple efecto

Por norma, los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos se encuentran disponibles como rodamientos de simple efecto (fig. 1 y fig. 2) y soportan cargas axiales en un solo sentido.

Rodamientos de doble efecto
  • puede soportar cargas axiales en ambos sentidos
  • pueden fabricarse mediante la combinación de dos conjuntos axiales de jaula y rodillos cilíndricos y dos arandelas del rodamiento con una arandela intermedia
    Según el diseño, se puede centrar una arandela intermedia respecto del eje o del soporte (fig. 3 y fig. 4).

Las arandelas intermedias deben tener el mismo acabado superficial y la misma dureza que las arandelas del rodamiento. SKF no suministra arandelas intermedias, pero brinda especificaciones respecto de los materiales y datos dimensionales a pedido.

Para obtener más información, consulte la sección Consideraciones de diseño.

Conjuntos axiales de jaula y rodillos cilíndricos
  • se identifican con el prefijo K (fig. 5)
  • pueden soportar cargas axiales en un solo sentido
  • pueden combinarse con arandelas de las series WS, GS y LS (→ Arandelas del rodamiento
  • pueden usarse sin arandelas en aplicaciones en las que:
    • los componentes adyacentes pueden actuar como caminos de rodadura
    • hagan falta disposiciones de rodamientos con sección axial de altura reducida
Arandelas del rodamiento

SKF también puede suministrar los componentes de los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos por separado. Además de las coronas axiales de rodillos cilíndricos, las arandelas del rodamiento incluidas figuran en las tablas de productos:

Arandelas del eje

  • se identifican con el prefijo WS (fig. 6)
  • están fabricadas con acero al cromo carbono templado para rodamientos
  • tienen la superficie del camino de rodadura rectificada con precisión
  • tienen un agujero rectificado

Arandelas del soporte

  • se identifican con el prefijo GS (fig. 7)
  • están fabricadas con acero al cromo carbono templado para rodamientos
  • tienen la superficie del camino de rodadura rectificada con precisión
  • tienen la superficie exterior rectificada

SKF recomienda utilizar ambas arandelas en aplicaciones de alta velocidad donde se requiera un centrado preciso de las arandelas del rodamiento.

Arandelas universales serie LS

  • pueden utilizarse como arandelas del eje o como arandelas del soporte para rodamientos de la serie 811
  • se utilizan para aplicaciones en las que no se requiere un centrado preciso de las arandelas del rodamiento
  • se utilizan en aplicaciones en las que las velocidades son bajas

Para obtener más información sobre las arandelas de la serie LS, consulte la sección Rodamientos axiales de agujas.

Jaulas

Los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos SKF están equipados con una de las jaulas que se indican en la tabla 1.

Cuando se utilizan a temperaturas elevadas, algunos lubricantes pueden tener efectos perjudiciales sobre las jaulas de poliamida. Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas.

SKF logo