Rodamientos para la posición libre
Si las diferencias de temperatura entre el accionamiento mediante husillo y la base de la máquina requieren el uso de un rodamiento libre en una posición, es aconsejable utilizar rodamientos de agujas, entre otros. En este caso, sólo el peso del accionamiento mediante husillo cargará el rodamiento. Para más información sobre los rodamientos de agujas, consulte Rodamientos de agujas.