Capacidad de carga axial
El grado del (de los) ajuste(s) de interferencia real determina la capacidad de carga axial de un manguito escalonado. Cuando los manguitos escalonados están fabricados con las dimensiones recomendadas indicadas en la tabla 1 y la tabla 2, la presión superficial entre un eje macizo o hueco de paredes gruesas y el manguito, y la fuerza de retención axial por milímetro de ancho del cubo se pueden calcular utilizando los valores aproximados indicados en la tabla 3. Los manguitos escalonados con ajuste flojo para el diámetro menor ejercen tan solo la mitad de la fuerza de retención axial que los manguitos escalonados con ajuste de interferencia para ambos diámetros.
Al diseñar los manguitos escalonados, se deben tener en cuenta también las fuerzas axiales de choque que se ejercen sobre el manguito. En caso necesario, se puede utilizar una tuerca roscada (ligeramente apretada, que también puede servir de ayuda durante el montaje) para fijar el manguito.