Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se proporciona un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodillos de apoyo.
Basic bearing designation system
NATR 5 PPA
dondeNATR 5 =
PPA =

Prefijos
R
Rodillo de apoyo sin aro interior


Designación básica
NA 22
Rodillo de apoyo sin aro con pestañas, equipado con una corona de agujas
STO
Rodillo de apoyo sin aro con pestañas, equipado con una corona de agujas
NATR
Rodillo de apoyo con dos aros con pestañas insertados, equipado con una corona de agujas
NATV
Rodillo de apoyo con dos aros con pestañas insertados, completamente lleno de agujas
NUTR
Rodillo de apoyo basado en un rodamiento de dos hileras completamente lleno de rodillos cilíndricos con dos pestañas integrales en el aro exterior y un aro con pestaña libre a ambos lados del aro interior
NNTR
Rodillo de apoyo basado en un rodamiento de dos hileras completamente lleno de rodillos cilíndricos con tres pestañas integrales en el aro exterior y un aro con pestaña libre a ambos lados del aro interior
PWTR
Rodillo de apoyo basado en un rodamiento de dos hileras completamente lleno de rodillos cilíndricos con tres pestañas integrales en el aro exterior y un aro con pestaña libre a ambos lados del aro interior


Sufijos: diseño interno (n.a.)


Sufijos: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.)
.2RSSello rozante de NBR a ambos lados
.2ZL
Sello de laminillas a ambos lados
A
Perfil abombado mejorado de la superficie de rodadura del aro exterior (diseño NUTR)
PPA
Anillo de deslizamiento axial y sellado de PA66 a ambos lados. Perfil abombado mejorado de la superficie de rodadura del aro exterior
PPXA
Anillo de deslizamiento axial y sellado de PA66 a ambos lados. Perfil cilíndrico (plano) de la superficie de rodadura del aro exterior
X
Perfil cilíndrico (plano) de la superficie de rodadura del aro exterior


Sufijos: diseño de la jaula
TN
Jaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio
SKF logo